This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

FPD-Link III 咨询

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, DS90UB941AS-Q1

你好我现在想选TI的DS90UB941AS-Q1;DS90UB948-Q1  FPD-Link III 解串器 。想质询DS90UB941AS-Q1;DS90UB948-Q1支不支持Power overCoax和 FPD-Link III支不支持热插拔,如果支持怎么配置?

  • 您好,通常camera serdes像 953/954/960 这些都是支持Power over coax的应用。 Power over coax不是针对哪些器件,而是技术上的应用,像dispaly serdes,比如UB948/UB949 也是可以应用的,参考这个帖子里的讨论:
    e2e.ti.com/.../902004
    关于热插拔,因为这类serdes是高速应用,所以如果热插拔的话,恐怕会失锁,不建议热插拔用在高速应用上。
  • 你好,还一个问题请教,如果失锁了怎么才能恢复呢?因为我们有热插拔的应用场合。
  • 您好,当seriliazer 的forward channel发送一帧数据(包含video data,clock data,encoding data)时,如果接收器deserializer 接收到的数据发现和需要接收的不匹配时,内部CRC校验过程就会执行这个指令,寄存器的bit error 就会asserted ,导致一个invalid 的link,从而会失锁。

    因为这些serdes主要是应用在高速应用场合,如果需要hot plug,是比较担心产生一些想不到的后果,失锁只是其中一个方面。

    所以我这边再确认下,这种应用的话,需要注意哪些方面。

  • 您好,如果失锁了,在datasheet中关于AEQ的介绍中有这样描述:
    Once lock is lost, the circuit will continue searching EQ settings to find a valid setting to reacquire the serial data stream sent by the serializer that remains locked.
    另外,关于热插拔的问题,我也咨询了资深工程师,她的建议是不推荐941+948进行热插拔。
    如果实际应用中需要热插拔的动作,那么保证在每次插拔之后,需要对AEQ 进行reset,就像上面datasheet中介绍的,一旦失锁,EQ电路会寻找EQ设定,重新建立串行数据流的连接保证数据正确锁存。

    最后就是需要注意FPDlink的connector都有热插拔的次数限制,所以在实际应用中,要确认下connectors的spec,是否由于次数限制满足实际应用。
  • 请教下串行器941与DS90UB948-Q1配对采用一拖二,DS90UB948-Q1两个产品都采用单port0输入。目前出现无法点亮的tft。采用双port是可以的是什么问题。硬件电路就是去掉了PORT1的外围电路,引脚悬空
  • 你好,请问下983加串能否匹配948。目前我有个产品使用983+948单port画面有抖动,而换成941+948单port画面正常。请问有排查的方向吗
  • 您好,由于983 是信息受限产品,所以我这边需要您的一些相关信息。
    比如公司名称,您的邮箱,应用等一些信息,所以为了方便解答您的问题,建议您重新发个新帖。