This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Ti工程师
客户目前遇到这样一个问题:主板LVDS EMI超标,lvds展频后EMI满足要求,由于 lvds->947->948->LCD,展频后LCD无法点亮黑屏(背光是亮的),947->948的datasheet中没有关于展频的相关文档的说明,请教一下,关于这个问题,应该如何着手?
您好,您具体是什么应用呢?941 是DSI输入, 948 可以和941搭配使用,但是948 并没有描述支持SSC输出 ,但是如果它和带有SSC 功能的serializer 搭配使用, 输出应该也是提供SSC功能的,但还是要看它能够忍受的最大额定频率. 并且948 是dual FPD link架构,不知是否满足您的应用?
UB926 是支持SSC输出的,也是可以和941 搭配使用, UB926 是single FPD link架构. 所以选择哪款deserializer ,要看下具体应用.
关于UB926 output SSC的介绍,参考datasheet Page20的介绍: