This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于947->948展频问题

Hi Ti工程师

客户目前遇到这样一个问题:主板LVDS EMI超标,lvds展频后EMI满足要求,由于 lvds->947->948->LCD,展频后LCD无法点亮黑屏(背光是亮的),947->948的datasheet中没有关于展频的相关文档的说明,请教一下,关于这个问题,应该如何着手?

  • 您好,, 948 本身没有展频功能,但是如果serializer 端支持展频的话, 948 的输出应该也能提供展频. 我看了下UB947 的datasheet, 并没有介绍它支持SSC 功能呢.
    另外, 使用SSC的时候需要注意扩展的频率是否超过了FPD link能够允许的最大频率值, 比如扩频最大能到0.5%的话,如果扩频到1% 那就超过了最大额定频率, 这样是不可取的.
  • 1.UB947是不支持SSC功能,这样理解是否正确?
    2. 目前来看展频似乎有两个, 第一个是soc输出lvds到UB947,这个是soc负责展频,UB947接收。第二个是UB947输出到UB948,UB947负责展频,UB948接收。那么目前UB947是支持第一个还是第二个?还是都支持?
    3.3. UB947/UB948允许的扩频范围最大是多少?
  • UB947 的输入应该不支持展频输入. 因此您说的这两种情况都不符合. 如果支持的话, datasheet中会有介绍,像DS90UB941AS datasheet 中8.3.14.1 Input SSC Tolerance部分的介绍: www.ti.com.cn/.../ds90ub941as-q1.pdf
  • 好的,明白了,非常感谢!
    那是否能用941->948进行展频?或者有更好的Pin to Pin方案?
  • 您好,您具体是什么应用呢?941 是DSI输入, 948 可以和941搭配使用,但是948 并没有描述支持SSC输出 ,但是如果它和带有SSC 功能的serializer 搭配使用, 输出应该也是提供SSC功能的,但还是要看它能够忍受的最大额定频率. 并且948 是dual FPD link架构,不知是否满足您的应用?

    UB926 是支持SSC输出的,也是可以和941 搭配使用, UB926 是single FPD link架构. 所以选择哪款deserializer ,要看下具体应用.

    关于UB926 output SSC的介绍,参考datasheet Page20的介绍:

    www.ti.com.cn/.../ds90ub926q-q1.pdf