TI工程师,你好!
项目HDMI接口上需要使用一颗HDMI Redriver芯片,设计选择了TI TDP158,但是调试过程中出现一些不稳定现象:
1、部分板子热插拔时偶尔出现不显示,且芯片发烫。先插上HDMI线再开机(不做热插拔),可正常显示。
2、部分板子使用一段时间后HDMI无法正常显示,更换芯片后正常。
HDMI GPU是三星 S5P6818,附上原理图,请确认一下配置是否合适。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师,你好!
项目HDMI接口上需要使用一颗HDMI Redriver芯片,设计选择了TI TDP158,但是调试过程中出现一些不稳定现象:
1、部分板子热插拔时偶尔出现不显示,且芯片发烫。先插上HDMI线再开机(不做热插拔),可正常显示。
2、部分板子使用一段时间后HDMI无法正常显示,更换芯片后正常。
HDMI GPU是三星 S5P6818,附上原理图,请确认一下配置是否合适。谢谢!
您好, 不显示的时候,有没有用示波器测量下TDP158的输出是否有波形? 看了下线路图,没什么问题, NC引脚直接悬空即可, 不需要上下拉,不过下拉也没关系.
部分正常,部分不正常, 那么是否是同一购买途径?
TDP 158 有thermal pad,是否将其铺铜接地,提高散热?
TI 工程师
你好,我现在使用TDP158做了一款DP TO HDMI的demo板,把我们的demo板接上显示器之后,显示器可以正常显示,但是分辨率的选项最大只能到1080P,没有4K 60的选项。在电脑的同一个dp口,如果不接我们的demo直接接显示器是可以出来4k的。这可能是什么原因导致的。附件是我的原理,请帮忙看看是否我的原理图设计不合理。DP TO HDMI V1.0.pdf
各种奇怪的问题。Arrow的FAE水的一塌糊涂,TI服务也对接不上。只能放弃这个方案了。