1、两个181芯片采用pin strap模式时,HDMI接口可以link up
pin1 NC
pin10 62k电阻下拉
pin17 62k下拉
pin21和pin27 NC
pin42 上拉
2、将 FPGA to TMDS181的这个芯片配置成i2C模式,TMDS181 TO FPGA的TMDS181保留pin strap 模式,i2c配置寄存器如附件所示,这样的环境搭建
HDMI接口不通。
问题:
a、这个问题应该如何分析,是i2c寄存器配置问题,还是硬件设计问题提?
b、FPGA TO TMDS181方向信号链路采用DC耦合,是否需要增加上拉49.9ohm电阻?
c、两个TMDS181芯片之间的信号链路链路(中间使用线缆连接)DC耦合,是否需要增加上拉49.9ohm电阻?