This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用933/934传输图像设置问题

你好! 我最近在使用933和934来传输图像,在不进行任何寄存器设置的情况下,现在已经有图像出来了。不过图像看起来是有点问题的,我传输的图像分辨率是1920x384,我分两种格式说明一下,并附上不良图片:

1 ISP输出BT656格式图像数据,经933\934传输,在我后端主控抓取下来的图像,右侧有几列像素是花的;

2 ISP输出DVP(601)格式图像数据,经933\934传输,在我后端主控抓取下来的图像,发现只有383行有效数据,并且右侧有几列像素也是花的;

这里想请教一下,上面的不良现象是因为没有对933\934寄存器进行设置造成的吗,在传输图像这个应用上,需要对寄存器进行设置吗?如果设置需要设置哪几个相关的寄存器?谢谢!

  • 您好,图像模糊应该是和寄存器配置没关,首先检查933的输入clock是否稳定, 其次检查下934的输出lock引脚是否能正常lock?
    另外,可以读一下934的CRC寄存器,看是否有发生bit error等现象。同时也可以验证下934的上电时序,参考Figure32.
  • 您好, 不是图像模糊的问题。是画面的右侧有几列像素是异常的, 画面下方少了一行(图2放大看)。 我想了解,934/933要传输图像的话,需不需要进行寄存器配置? 因为目前是不配置的情况下,图像已经出来了。不知道这种异常是不是因为没有配置寄存器导致的, 谢谢!
  • 您好,如果stap pin 配置的mode都正确的话,不需要配置额外的寄存器,也是可以传输图像的。

    camera的输出端测试确定输出是385行的是吗?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。