你好! 我最近在使用933和934来传输图像,在不进行任何寄存器设置的情况下,现在已经有图像出来了。不过图像看起来是有点问题的,我传输的图像分辨率是1920x384,我分两种格式说明一下,并附上不良图片:
1 ISP输出BT656格式图像数据,经933\934传输,在我后端主控抓取下来的图像,右侧有几列像素是花的;
2 ISP输出DVP(601)格式图像数据,经933\934传输,在我后端主控抓取下来的图像,发现只有383行有效数据,并且右侧有几列像素也是花的;
这里想请教一下,上面的不良现象是因为没有对933\934寄存器进行设置造成的吗,在传输图像这个应用上,需要对寄存器进行设置吗?如果设置需要设置哪几个相关的寄存器?谢谢!