您好,
我购买了贵公司的DAC80508EVM和USB2ANY适配器,但硬件连接好后,不清楚软件配置是否正确,因为目前DAC通道无法输出电压,具体设置如下:
1.打开电源3.3v和5v(图1)
2.接口选择SPI和GPIO(两者显示pin有冲突)(图2)
我需要的连接线应该是J4,在评估板上usb接口的十个引脚具体含义如图3所示,所以我怀疑两者之间的SPI通信并未成功。所以后续的DAC无法输出电压。
图1 电源配置
图2 接口配置
图3 DAC80508EVM的原理图
希望能够得到大家的帮助,帮我看看是否哪里出了问题,非常感谢!
期待收到您的回复!