Hi 请教下,
SN65HVDA1040A-Q1 能够替代TJA1042吗?
SN65HVDA1040A-Q1 符合SAE J2284吗?spec里面没有看到。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi 请教下,
SN65HVDA1040A-Q1 能够替代TJA1042吗?
SN65HVDA1040A-Q1 符合SAE J2284吗?spec里面没有看到。
您好,这个是NXP 的TJA1042 和TJA1040以及和TI的两款pin to pin兼容的CAN收发器的电气参数对比。 可以看到SN65HVDA1040A-Q1 和HVDA533 都可以进行替代,但是更推荐HVDA533, 这是一款比较新的产品,相对来说它内部集成了浪涌保护以及ESD保护电路,所以外部电路不需要再加二极管保护电路。
您好,HVDA533 您可能看的不是最新版本的,可以对比下,第一版本的话,HVDA533是2013,而SN65HVDA1040A是2010年,所以相对来说,HVDA533 要新一些。 关于SAE J2284, 从二者的应用来看,都是可以用于SAE J2284 High-Speed CAN for Automotive appication上。
SAE-J2284是高速CAN总线,汽车应用等级的一种标准。 具体协议标准很抱歉我这边没有相关资料。
或者您也可以在英文E2E上咨询下美国的资深工程