This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB936-Q1: ds90ub936如何link上ds90ub933

Part Number: DS90UB936-Q1

Dear TI 工程师:

       我们使用了贵司解串器Ds90ub936,但是客户的摄像头模组是使用了串行器ds90ub933,我们无论配置936的mode或者使能port 1 port0   始终无法得到mipi数据,读取帧计数和Line计数寄存器都是0 

我想问一下,这个要从哪方面排查,我们客户的933是10bit mode, 而我们的936是ram10 -- 100MHZ模式

我们936上的FrameSync是采取默认配置,我还想问一下这个FrameSync是要接到933的gpio上去做帧同步吗?  这个frameSync作用大不大? 

以及Hsync 和Vsync是以什么为准? 是以串行器933为准吗? 还是以SOC端为准 

  • 您好,936无法得到933的数据,那么是否用示波器测量下933的输出信号波形呢?或者说933 有输出吗? 

    可以先做个自检BIST,判断933和936之间的link是否有问题。

    其次不需要摄像头给输入信号,通过内部产生的pattern来测试,看是否有图像输出? 

    datasheet中都详细介绍了如何通过BIST和internal pattern generation的方法来进行debug。

  • 非常感谢回复: 测试模式已经通过,没有图像输出的原因就是我们擅自改的配置是有问题的,精简了配置以后,就可以有图像输出了,

  • 非常感谢您的反馈信息, 也很高兴您的问题得以解决。