Dear TI 工程师:
我们使用了贵司解串器Ds90ub936,但是客户的摄像头模组是使用了串行器ds90ub933,我们无论配置936的mode或者使能port 1 port0 始终无法得到mipi数据,读取帧计数和Line计数寄存器都是0
我想问一下,这个要从哪方面排查,我们客户的933是10bit mode, 而我们的936是ram10 -- 100MHZ模式
我们936上的FrameSync是采取默认配置,我还想问一下这个FrameSync是要接到933的gpio上去做帧同步吗? 这个frameSync作用大不大?
以及Hsync 和Vsync是以什么为准? 是以串行器933为准吗? 还是以SOC端为准