This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear TI ,
我们使用了贵司解串器DS90UB962 四路sensor输入,一路MIPI-CSI2输出的IC ,四路分别接了客户的串行器DS90UB936, 我通过配置DS90UB963工作模式和解串器一致的情况下,
使用了GPIO1作为帧同步, 目前已经三路出现图像,第四路没有出现图像,并且出现的视频图像,严重有停顿感, 我想请教一下,这个是配置哪些导致的?
目前我们配置的CSI2输出带宽是1.6GHZ ,摄像头分辨率是720P , 帧率是30ps,
需要配置哪些寄存器改善这个情况? 希望TI工程师能尽快给个答复,非常感谢
您好,
每个成像仪的 CSI 带宽是多少? 由于您要聚合四台摄像头,因此您需要确保输出端口的 CSI 带宽可以支持聚合四台摄像机。
SerDes 充当传递者,不会改变数据。 如果带宽受支持,您应该检查摄像机和 SoC 配置。