This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB962-Q1: DS90UB962-Q1解码后视频画面卡顿

Part Number: DS90UB962-Q1

Dear TI  ,

我们使用了贵司解串器DS90UB962 四路sensor输入,一路MIPI-CSI2输出的IC ,四路分别接了客户的串行器DS90UB936, 我通过配置DS90UB963工作模式和解串器一致的情况下,

使用了GPIO1作为帧同步, 目前已经三路出现图像,第四路没有出现图像,并且出现的视频图像,严重有停顿感, 我想请教一下,这个是配置哪些导致的? 

目前我们配置的CSI2输出带宽是1.6GHZ ,摄像头分辨率是720P  , 帧率是30ps,      

需要配置哪些寄存器改善这个情况?  希望TI工程师能尽快给个答复,非常感谢

  • 并且我们发现拔掉其中一个摄像头后,会影响整个IC不出图,这又是什么问题????

  • 您好,

    每个成像仪的 CSI 带宽是多少? 由于您要聚合四台摄像头,因此您需要确保输出端口的 CSI 带宽可以支持聚合四台摄像机。

    SerDes 充当传递者,不会改变数据。 如果带宽受支持,您应该检查摄像机和 SoC 配置。

  • 我们的每个成像的back channel 0x58寄存器 是选择2.5MHZ ,这个值对了吗??   还有 我想问一下我们的帧率是30fps , 那么19 1A 1B  1C寄存器的值应该填多少? 因为我们不会算这个值 ,只能采取默认的值。

  • datasheet中7.4.24.2 Internally Generated FrameSync给出了计算示例,请参考示例计算