This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS32ELX0421: TI FPD-Link III高速传输芯片咨询

Part Number: DS32ELX0421
Other Parts Discussed in Thread: DS32ELX0124, DS32EL0421

你好,

    我这边有一个新案子,在打印机数据传输功能上,想评估一下TI的两款芯片,目前有些技术问题需要咨询, 详情见附件文档, 请帮忙确认解答一下,谢谢!

FPD-Link III芯片使用问题点.docx

 芯片组1、 DS32ELX0421 与DS32ELX0124

芯片组2、 DS90UB941AS 与  DS90UB948

问题:

1、 如图 input—output 的数据是否会有改变.。

2、 如图 input—output 是否有指定的通信格式。

3、 芯片组1 是否能只使用TXCLKIN与TXIN0-3,闲置TXIN4。

4、 芯片组1 的SM Bus 是否能通过FPGA-Link 双向传输数据。

5、 DS32EL0421, DS32ELX0421 两款芯片有什么不同。

6、 我们想讲这个芯片方案用在打印机上有两组LVDS (CLK+/-,D0+/-,D1+/-,D2+/-,D3+/-),并有双向低速信号传输要求,那个方案是否能满足。

  • 您好,正如您上面对这两类serdes的典型应用附图, DS32ELX0421 与DS32ELX0124 主要是用于FPGA link的DDR LVDS应用的serdes,如下图典型应用。

    FPD link主要是针对于camera或者Display汽车级显示应用的serdes器件。

    您的问题是,现在还在选型阶段,不确定是使用FPGA link serdes还是FPD  link serdes是吗?

    目前应用是打印机是两组LVDS (CLK+/-,D0+/-,D1+/-,D2+/-,D3+/-),速率是多少?