您好
计划使用DP83822IF,RMII 接口方式, CRS / CRS_DV 引脚 配置为 mode 2 模式(led_speed:1,led_cfg:0),因此, CRS / CRS_DV 引脚 需要上拉13k,下拉19.6k电阻。 由于工作在RMII模式 CRS / CRS_DV 引脚 需要连接到MCU的 ETH_RMII_CRS_DV 引脚,我的问题是,DP83822IF 的CRS / CRS_DV 引脚 外匹配这上下拉电阻,会影响与MCU的 通信吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
计划使用DP83822IF,RMII 接口方式, CRS / CRS_DV 引脚 配置为 mode 2 模式(led_speed:1,led_cfg:0),因此, CRS / CRS_DV 引脚 需要上拉13k,下拉19.6k电阻。 由于工作在RMII模式 CRS / CRS_DV 引脚 需要连接到MCU的 ETH_RMII_CRS_DV 引脚,我的问题是,DP83822IF 的CRS / CRS_DV 引脚 外匹配这上下拉电阻,会影响与MCU的 通信吗?
您好,首先工作在mode 2时,上拉是13Kohm,下拉电阻应该是1.96Kohm,不是19.6Kohm。另外,CRS_DV是载波和接收数据有效,当检测到载波信号时,是PHY使能这个信号的,将数据发送到RXD的。如果载波信号消失后,CRS_DV会变为无效, CRS_DV 的方向也是PHY到MAC层的,所以我的理解是和MCU的CRS_DV连接是没问题的,不会影响与MCU通信。