This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83TG720R-Q1: DP83TG720 RXD1 EXD2 MDIO pull high

Part Number: DP83TG720R-Q1


您好

請問為何在DP83TC811, DP83TG720 Rollover Document上

參考線路 將RXD1 EXD2 MDIO 這三根拉High

但是RXD0 與 RXD3和MDC不用pull high?

他們差在哪裡?

參考文件如附檔

 snla370a.pdf

  • 您好,参考Table8-17 这几个strap pin引脚,按照附件电路中的接法,RXD0 不上拉,那么就是采用默认配置, 即MAC[0]=0,RXD1 和RXD2都上拉,即为mode2, 也就是MAC[1] = 1,MAC[2] = 1.然后根据Table 8-12 MAC 接口选择,可以得到为RGMII (TX and RX Shift Mode)。这是为什么RXD0和RXD3不上拉的原因,因为这几个引脚都是strap pin,内部都下拉,所以要看下需要配置为什么模式,是采用default,还是其他模式的配置。

  • Hi Kailyn

    感謝您的回覆

    再請教一下

    1. RX_D0: Link not established 和 Valid link established 是指什麼的Link ?

    2. RX_CLK Clock Speed 11=reserved   指全部的速度 2.5M 25M 125M 都保留嗎?

    3. RX_D3 全雙工資料可以同時傳送與接收,半雙工單次只傳送或接收,使用者在選擇全或半設定,需要注意什麼嗎?

  • 1. link指的MAC和PHY之间的链接建立。

    2.  RX_CLK Clock Speed =11 Reseved,保留不是针对速度,指的这个配置是保留的,不对应哪种速度. 所以这两位在配置的时候不需要配置为         11.

    3.  配置为全或半双工就行,但是附图中的Table8-12是通过这几个引脚的逻辑状态,做的link状态的一个检测,用来帮助调试的。

  • Hi Kailyn,

    感謝回復

    請問一下 

    link指的MAC和PHY之间的链接建立。

    但他上面寫Link not established 和 Valid link established 這樣是指說雙方在溝通時

    一種是要先確認連結建立好才通訊  Valid link established

    另一種是不用確認是否已連結 Link not established 就可直接通訊的意思嗎? 

  • 通过读取这些引脚的状态,可以判断MAC 和PHY之间是否link已经有效建立。

    也是实际应用中遇到问题,当需要调试的时候的一种判断方法。通讯的话是需要先建立连接才能正常通讯的。