背景:
主板上:Ti954
摄像头芯片:Ti953
问题描述:上电后,Ti954和Ti953通信正常并且能够link上。但是当Ti954配置寄存器后,就断开link了。能否提供一下ti954寄存器的配置参考?
目前我们采用的是同轴传输模式。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
背景:
主板上:Ti954
摄像头芯片:Ti953
问题描述:上电后,Ti954和Ti953通信正常并且能够link上。但是当Ti954配置寄存器后,就断开link了。能否提供一下ti954寄存器的配置参考?
目前我们采用的是同轴传输模式。


您好,很抱歉,我们没有954的寄存器配置可直接参考呢。
您是怎么判断配置完寄存器后,link断开的?附图是I2C波形吗,看起来时序也不太对呢。
绿色线是I2C 的data还是Clock? 要看I2C的时序,需要I2C的 data 和clock的波形, I2C的时序可直接参考I2C协议。
lock和PDB的时序,PDB的时序是上电后,VDD的电压都起来之后,需要将PDB拉高,器件进入正常工作。
时序参考的话可以参考系统初始化的时序: