This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB928Q-Q1: 图像显示异常,测量LOCK脚发现电平时高时低

Part Number: DS90UB928Q-Q1

你好,我们的设备是主机+HUD的模式,主机通过947输出串行信号给到HUD,HUD采用928解串,现在可以点亮屏幕看到一点样子,但图像无法正常显示,闪烁得特别厉害。测量发现928 LOCK脚的电平一直时高时低。进入BIST模式后,PASS脚为低。现在问题是不知道从哪里继续去排查,所以请你们协助解答一下,看看从哪里可以入手,谢谢了。另外正常情况下LOCK是一直为高电平吗?

  • 您好,BIST mode下检测PASS引脚高低电平是最简单的方法,如果pass为low,说明有error发生,如果pass为高说明正常。

    在整个BIST期间,lock一直为有效的高电平。

    但是BIST 模式下,屏幕是没有显示的,因为927发送的data都为0,所以我们可以通过监测Pass引脚的状态。

    参考928的8.3.9.1.1 Sample BIST Sequence的顺序配置。另外,检查下cable的连接状况。 

  • 感谢你的回复 ,我细说一下我们项目的情况 ,现在主机端SER采用947,分了两路FPD-LINK出来 ,一路给仪表用,一路给到我们HUD,这两路信号一模一样,分辨率是504*416,频率大概16MHZ,我想知道这样的情况下928能正常显示吗?因为我看了规格书,上面有这样一段:

    如果928连到947的DOUT1±,那还能正常工作吗?由于主机端是另外公司开发的,我还没有他们的图纸,所以先确定一下。

  • 不能正常工作,向下兼容的deserializer如果是单link的话,即使不使用auto detect link,或将其配置为single link, 也只能使用port0.

    Primary port 只能是port0. 

  • 你好,我再细说下我们方案的情况 ,主机采用947,输出两路FPD-Link信号 ,一路给940(仪表),一路给928(HUD),因为我们需要在仪表和HUD上显示同样的内容 ,分辨率是504*416。我现在甚至都不确定这样的方案是否可行,这这三个芯片(947+928+940)能同时正常工作吗?请帮我解答下,谢谢了。

  • 您好,为了方便跟进您的这个问题,建议您重新建个新帖。 这个帖子我暂时就先关闭了,然后会在新贴中跟进您的这个问题。

    给您带来不便非常抱歉。

  • 没事,我发在另一个帖子里了,麻烦你再看看:e2echina.ti.com/.../ds90ub928q-q1-947-928-940

  • 好的,我会在另一个帖子里跟进。

    国庆愉快。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。