This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我们的设备是主机+HUD的模式,主机通过947输出串行信号给到HUD,HUD采用928解串,现在可以点亮屏幕看到一点样子,但图像无法正常显示,闪烁得特别厉害。测量发现928 LOCK脚的电平一直时高时低。进入BIST模式后,PASS脚为低。现在问题是不知道从哪里继续去排查,所以请你们协助解答一下,看看从哪里可以入手,谢谢了。另外正常情况下LOCK是一直为高电平吗?
您好,BIST mode下检测PASS引脚高低电平是最简单的方法,如果pass为low,说明有error发生,如果pass为高说明正常。
在整个BIST期间,lock一直为有效的高电平。
但是BIST 模式下,屏幕是没有显示的,因为927发送的data都为0,所以我们可以通过监测Pass引脚的状态。
参考928的8.3.9.1.1 Sample BIST Sequence的顺序配置。另外,检查下cable的连接状况。
不能正常工作,向下兼容的deserializer如果是单link的话,即使不使用auto detect link,或将其配置为single link, 也只能使用port0.
Primary port 只能是port0.