This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB929-Q1EVM: 无法透过外部I2C控制

Part Number: DS90UB929-Q1EVM
Other Parts Discussed in Thread: ALP

您好,

目前确认 I2C 可以正确读写,但如果要能够使Color pattern能够控制除了0x64 0x65 以外,我们发现还有其他register与ALP软件所读取的不一样。 (0x64 Color pattern, 0x65 pattern generator)

想确认是否有其他前置作业?

               

                ALP  | MCU Datasheet叙述

0x03 RW  DA    | D2
0x0C R    13     |  12    Cable link detected. 确认接线
0x2B        F0     | E0    隐藏

0x5A R     D1    |  02
0x5F R     42     |  00     HDMI frequency

0x66 RW   0D   |  00    设置间接映射寄存器的间接地址。
0x67 RW   16    |   00    写入间接寄存器时要写入的数据。从间接寄存器读取时,该寄存器包含回读值。
0x68          30    |  00    隐藏
0xC4         38    |  50    隐藏
0xE4         38    |  50    隐藏

  • 您好,您的这个问题和另一个帖子中的问题类似, 关于这个问题,我会再请教下美国工程师,然后再另一个帖子里跟进,这个帖子我就暂时先关闭了。

    给您带来不便非常抱歉。