This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MAX3232: MAX3232IDBR乱码

Part Number: MAX3232

助手波特率设置一样的,为什么MAX3232IDBR出现乱码?

  • 您好,您的意思是用串口调试助手,MAX3232乱码? 是不是串口程序的问题?

    检查下MAX3232的电路,比如电源没问题吧?

  • 都没有问题,用串口助手调试,波特率设置115200。但是换了其他牌子SP3232EEA,什么问题也没有。

  • 收到是卫星定位原始数据

  • 您好,我网上看了下SP3232的数据手册, 和MAX3232 很类似。

    主要区别在于SP3232的供电电源可以低到2.7V供电,并且driver的输出是达不到+-5V的,2.7V供电的时候输出为+-3.7V. 而MAX3232的输出是能达到+-5V的。

    除此之外,二者是能互相兼容和替换的。

    所以可以验证下是不是Voh和Vol的问题。

  • 这是测的波形

  • 这个是SP3232EEA,电脑端收到的波形图。

  • 工作时1至6脚电压

  • 您好,首先C1-~C4这几个charge pump容值没错吧?

    其次这几个引脚的波形不应该是直流,可以用示波器测一下。 参考这篇blog关于charge pump电路如何工作,已经这个引脚的正确波形是怎样的:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works