This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TUSB8020B: 自制hub板卡连接笔记本电脑时无法识别采集卡

Part Number: TUSB8020B

你好,

按照规格书制作了tusb8020b一分二板卡,另一端连接usb3.0视屏采集卡与串口芯片,在台式电脑上使用正常。

将板卡连接笔记本电脑时设备管理器显示重置端口失败,未能正确识别采集卡,同时连接的ch341串口芯片功能正常,将采集卡拔出插入u盘等其他usb设备均识别正常且可以使用。

不经过板卡将采集卡直接连接笔记本usb口可以正常识别与使用。

供电方面采集卡由usb口线单独供电,其他芯片由外接电源供电,不依靠usb供电。

目前有五台笔记本电脑都出现这个问题,最新的为今年年初购买,系统均为win10。但是有两台10年购买的win7系统旧笔记本可以识别,在新电脑上安装虚拟机运行win7系统同样无法识别,设备管理器中无显示。

这种现象可能原因是什么,希望得到解答。谢谢

x 出现错误。请重试或与管理员联系。