This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
按照规格书制作了tusb8020b一分二板卡,另一端连接usb3.0视屏采集卡与串口芯片,在台式电脑上使用正常。
将板卡连接笔记本电脑时设备管理器显示重置端口失败,未能正确识别采集卡,同时连接的ch341串口芯片功能正常,将采集卡拔出插入u盘等其他usb设备均识别正常且可以使用。
不经过板卡将采集卡直接连接笔记本usb口可以正常识别与使用。
供电方面采集卡由usb口线单独供电,其他芯片由外接电源供电,不依靠usb供电。
目前有五台笔记本电脑都出现这个问题,最新的为今年年初购买,系统均为win10。但是有两台10年购买的win7系统旧笔记本可以识别,在新电脑上安装虚拟机运行win7系统同样无法识别,设备管理器中无显示。
这种现象可能原因是什么,希望得到解答。谢谢
您好,通过您的描述,好像是只有新买的win10,或者将win10上安装虚win7 也是无法识别的。但是TUSB8020是不需要专门的驱动的,系统自带的USB 驱动都可以使得USB HUB正常使用。所以理论上不论是win10,还是win7 都应该是能够识别到的,和系统无关。
您可以将TUSB8020的电路图附上我这边看下呢。
您好,新买的这个笔记本USB 接口是支持什么速度的?如果只支持中速/低速,那么下行端口是不支持USB3.0的。
其他电脑可以识别到采集卡,很可能是其他电脑的USB接口是支持superspeed和highspeed的。
您好,这确实很奇怪,其他USB3.0的设备也都能识别到?因为U盘,鼠标属于中低速设备。另外,我看了下您的电路,就是pin9 USB_Vbus这个引脚,建议是通过90.9kohm电阻接到Vbus,下拉10.1Kohm电阻到地。您的电路中好像使用的是20K和5.1K。建议更换后再试试。
另外,还要确保当采集卡插入时,Vbus为高电平。
您好,我的建议是使用UsbTreeView software进行一下debug,看下上行端口目前识别到的是不是USB3.0 以及USB 描述符是否没问题。
另外,参考下面这篇FAQ关于USB hub的下行端口不能正常操作的debug流程。
你好,我在笔记本上查看发现插入后电脑识别16端口出现未知设备。另一台笔记本识别至14端口同样无法识别。图2为连接台式电脑识别正常。这种情况如何处理?
您好,设别管理器找不到设备,说明TUSB8020B本身也没背PC识别到啊?
另外,台式机Win10 能识别到,只有笔记本Win10 不可以用,所以我怀疑还是和笔记本的Win10的USB driver有关系。
因为在win7或者台式机的前提下,TUSB8020 都能正常使用,说明不是器件的问题。
或者建议您联系下Microsoft客服,咨询下。