针对FPD LINK IV,13.5Gbps信号,整个链路的最多能接受多大的损耗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 ,962也属于FPD linkIII的,不是FPD link IV。
另外,您这里指的整个链路接受多大的损耗,能否具体描述下指的方面?搭配使用的serliazer 型号是什么?
您是担心serializer和962之间使用cable举例长,由于cable的插值损耗太大造成影响还是其他方面?
您好,988和983 属于NDA器件,关于您的这个问题,我需要再确认一下。给您带来不便非常抱歉。
感谢,NDA器件,如果我们就需要这么一点信息,是否也可以简单描述下,谢谢
您好,针对不同的serdes器件,可能对于插值损耗的要求是不一样的,所以我还是再确认一下。
您先参考下FPD linkIII对于高速信号的要求,其中包含cable,以及cable的插值损耗等介绍: