This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CDR重定时器 高速信号调节 DS125RT410

Other Parts Discussed in Thread: DS125RT410, DS110RT410, DS100RT410

DE CDR EQ电路部分 选型.应用在附件里

重定时器应用 Fibre-Channel(连接光模块Serdes tlk2521 速率2.5G 光矩阵背板的板卡上EQ CDR DE电路部分重定时器选型) 

DS125RT410 文档没写是否支持OC-48 (2.488 Gbps) Fibre-Channel。

但同系列没有量产的型号DS110RT410有明确的说明

 Applications 

■ Host-side front-port and backplane interface, SFF-8431, SFF-8436 

■ Ethernet: 10GbE, 1GbE 

■ Infiniband: SDR, DDR, QDR 

■ Fibre-Channel: 2GFC, 4GFC, 8GFC, 10GFC 

■ SDH/SONET : OC-48 (2.488 Gbps), OC-192 (9.952 Gbps) 

以太网是8b/10b编码(平衡码),但OC-48 是扰码,我用的Fibre-Channel 协议(TLK2521速率2.5G的扰码),PHY和OC-48差不多。 

DS125RT410是多速率支持的,能否支持我们的应用,如果不能,推荐一个合适的型号

CDR重定时器.doc
  • Hi Wei,

         由于频点的原因,DS125RT410 不能支持OC-48 (2.488 Gbps) Fibre-Channel,DS110RT410可以支持OC-48的频点。

        你可以参考DS100RT410的数据手册,DS110RT410即将量产。


    Nick

  • 感谢Nick Dai的回复
    Serdes用的是TI公司 tlk2521 18-Bit Parallel Busses for Flexible Interface
    18-Bit Parallel Busses加上start/stop位 =20位,20位x125M的并行信号转串行2.5G信号。

    也并非OC-48 19.44*8=155.52  16位x155.52M=2.488G。我找了好多CDR型号 OC-48 OC-192上用的CDR,
    比如Silicon Labs CDR/PHY Si5018 原文如下
    The reference clock centers the VCO for a nominal
    output between 2.488 GHz and 2.7 GHz. The VCO
    frequency is centered at 16, 32, or 128 times the
    reference clock frequency.
    我的理解 VCO频率是155.52*16/32/128,说明它不能用在像tlk2521 这样的串行信号,应该就是你说的频点原因吧

    问题1 频点原因的话,请问tlk2521 的串行信号 DS110RT410能适用这个频点吗?

    问题2 像tlk2521 这样的串行信号我应该怎么去选择 CDR  ?
    按照位宽频率吧和以太网像但不是平衡码,很多EQ DE都是只写了支持像以太网 SATA PCI-E USB3.0这样的平衡编码,只有MAXIM清楚写了支持8b/10b和扰码
    按照编码吧和OC-48有些像但位宽不一样一个16 一个20 频率也不相同,VCO是16(位宽)*n倍吧,这样就频点不一样了

    到底应该怎么去选择?

    公司一系列产品都是用tlk2521,换serdes的话,意味着公司整个系列产品线要全改版,重新做。
    这个问题我得搞明白了,tlk2521也是TI的产品,文档当中实在是找不到答案,只能再来求你们了

    如果方便Nick Dai能留个电话吗? 我的电话 13261802801

  • 如果你是要看DS1xxRT410是否适用于你需要的速率,比较简单的做法就是把你使用的速率 *1 (或2,或4,或8),看结果落在了哪个DS1xxRT410的产品速率范围之内。