Part Number: DS90UB948-Q1
我们的产品是一个显示屏,使用的是DS90UB948,显示屏端无MCU,948由主机进行控制。主机端用的是DS90UB941,主机端传输1920*480的视频信号。
948只用到RIN0口,RIN1口悬空,模式为“1-lane FPD-Link III Input, Dual Link OpenLDI output”,mode_sel0管脚电压为1.24V,mode_sel管脚电压为0.76V。pcb板上948下方焊盘有开窗并打过孔,但PCB板底层未开窗。
现在测试在常温工作状态下948表面的温升,有44℃(环境温度28℃,948表面温度73℃),在高温90℃下温升有38℃。
请问下这个温升是正常的么?是否有哪些方法可以改善?
还有一个现象:目前显示屏能正常显示,948的LOCK脚是高电平,但是948的PASS脚是低电平,主机端说没有对此管脚进行设置,请问下那948的第7脚是在PASS状态还是GPIO状态?如果是PASS状态为什么没有输出高电平呢?