This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TFP401: 驱动不同分辨率的屏,TFP401要如何设置

Part Number: TFP401

用 TFP401 将 HDMI 信号转换为 RGB 信号驱动2款 TFT LCD 模组,分辨率是 800*480 和 1024*600, 请问 TFP401 需要做那些设置?

  • 您好,不需要通过TFP401的寄存器配置分辨率。换句话说,输入给TFP401的视频源的分辨率是一定的,只需要看TFP401是否支持这个分辨率就好。

  • Kailyn, 您好!

         驱动800*480 的板子做出来后,存在显示异常问题: 单色图片如红、绿、蓝、黑、白 是正常的,但是显示图片就不正常。  HDMI的4对输入信号线布在同一层上,没有过孔,且线的长度是相同的。 请您帮忙分析下是什么问题?

  • TFP401是24bit的,显示面板是多少位的?

    另外,data mapping是否和panel的对应一致?比如RGB的MSB,LSB对应是否正确?

  • Kailyn, 您好!

         TFP401 的 DFO 和 PIXS 接 0v, 按 24bit 模式连接走线。  我只用了 Even output, Old output 没有连接(悬空)。

  • 嗯 采用是1 pixel mode,那么ODD输出不需要接,奇偶像素都是在QE上传输的。

    我看了下TFP401的data接的都没问题,Display这边的data mapping都没问题吧,我看下面Note好像备注的是24bit source,18bit receiver。

    如果是24bit的话,要按照24bit data mapping接。

    因为从显示图像来看,应该还是RGB这边接线的问题。