Dear TI FAE:
我司在调试10.1寸mipi副屏中发现以下问题,请帮忙分析:
项目简介:台式收银机,平台为联发科 MT8365(I350),支持second LCD -DPI dual edge 8bits,副屏选用的是10.1寸分辨率720p 的mipi LCD;
使用场景:因为cpu出来的是DPI信号,使用了Longtium 的LT9211_U5(DPI ttl to mipi),但是整机结构限制,LT9211摆件(主板端)dpi有距离要求,导致MIPI距离副屏有400mm,所有在靠近副屏的小板上增加了SN65DPHY来增强DSI 的TX,所有的PCB/FPC/cable都已经管控阻抗要求;
问题描述:
1. ESD问题
1)我们默认使用的是外围电阻配置的方式,根据spec推荐的ERC pin 上拉10K至VIO1V8,其余NC,显示是正常的,但是在ESD 测试中 air ±8K 发现屏幕出现黑色条纹并且逐渐黑屏,加入物理措施接地保护+小板端加TVS+MLCC保护器件,测试结果仍然fail,我司去掉retimer IC验证ESD是pass的:
2)因硬件配置的方式fail,使用I2C软配的方式,屏幕可以正常显示,但是ESD测试现象一致fail,通过I2C读取retimer 的寄存器值发现只读寄存器0X0D的值发生变化,测试发现0D的值正常时为10或00,ESD fail后值变为30;部分log如下图;
请帮忙分析改善此问题,因为影响项目进度,请重点关注,谢谢;
2)眼图(信号完整性)问题;
通过验证,加上retimer IC后对mipi 信号质量有明显帮助,但是仍有6个fail项,请帮忙分析,眼图的测试请见附件PDF;
D0231-MIPI 眼图(retimer IC).pdf
谢谢,有问题请及时沟通。