Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1
您好!
我们用DS90UB954-Q1作为解串器,参考DS90UB954-Q1的电路,完成了DS90UB954-Q1和TDA4的连接。和TDA4的通讯接口为I2C接口。
有几个问题想请您指导:
1,GPIO0-6这7个IO口,可以悬空不使用吗?
2,有2个PIN脚,LOCK和PASS,他们也必须要和TDA4的IO口连接吗?
3,另外我们还有个解串器在板子上DS90UB960-Q1,这2个解串器可以共用一个25MHz的有源晶振吗?我们将有源晶振的输出脚(第3PIN)通过2个电阻一分为二,一路接DS90UB954-Q1,一路接DS90UB960-Q1,这样可行吗?
谢谢您的支持!我们的图纸如下所示: