This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB962-Q1: Pattern 模式 CSI clk lane 无波形

Part Number: DS90UB962-Q1

Dear TI support Team:

         在之前的某个项目上我们已经调通了962<->933模组。现在新的项目(Soc主芯片不同)使用同样的软件配置和同样的摄像头,但是CSI上的data/clk都没有任何波形。对比962寄存器结果发现新项目0x35 是00,即TX_PORT_PASS为0.LIne lenth 和Line count/Frame count 统统为0.
         然后我改用pattern模式来跳过摄像头连接的问题,用示波器测量data lane有数据,但是clk lane还是没有波形。

         请问主芯片的CSI controller接收端的配置会导致clk 无波形吗?我理解是没关系的。

         现在2个项目软件寄存器配置完全一样,在硬件上有什么排查的方法和建议吗?

          

PS:目前2个项目的REFCLK都是没有的,但是旧项目能正常工作
     

          need your help,感谢

  •          抱歉,现在pattern模式能正常抓取到图像了,之前测量的时钟是连续时钟模式,幅度太低被认为无信号。
                
             现在的问题是使用同样的摄像头和软件配置,新项目962   CSI端没有任何输出,希望能提供一些排查思路,感谢

  • 您好, 您看下寄存器0x20的配置,RX port和CSI-2 port的硬件连接映射是不是和0x20寄存器的配置相符合?

    对于寄存器0x35,TX_PORT_PASS 为零说明TX port 是pass的,RX已经检测到有效的TX数据流过来。

    如果FWD_CTL2寄存器disable,那么0x35 bit1读取为零也是正常的。

    另外,pattern 测试的话, REFCLK没有提供时钟的话,是否配置为enable internal clock?0XB3的bit[2:1]默认值为00, 为外部时钟源模式。

    如果使用内部模式,0XB3的bit[2:1]配置为1. 您再试试。

  • Hello,Kailyn:

               当前0x20 配置为0x00,RX port 依次映射为CSI 四个虚拟通道,使用CSI port 0输出。

               我重新对比了2个项目的962和933寄存器(内容见附件)  结果如下:

                933差异:Fail项目0x0C寄存器显示连接有CRC 错误

               962差异:Fail项目 0x4F 0x50显示的 RX port 频率不一致

                               Line Length/Line count/Frame count都是0

               请问这个CRC错误是否就是目前导致无图像传输的原因,接下来要做哪些排查工作。

              目前我这边没有头绪,搞不懂为啥配置一样,新项目就不能工作了Tired face

               感谢!


          

    旧项目 DS962   PORT 1  registers
    console:/ # i2cset -f -y 2 0x3d 0x4c 0x01 b
    console:/ # i2cdump -f -y 2 0x3d
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
    00: 7a 00 1e 40 c0 01 00 fe 1c 10 7a 7a 0f 09 00 ff    z.?@??.???zz??..
    10: 91 00 00 00 00 00 00 00 01 01 4d 0b b8 00 04 02    ?.......??M??.??
    20: 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    .?..............
    30: 00 00 01 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00    ..??.?.?........
    40: 00 a9 71 01 00 00 20 00 00 00 00 12 01 13 45 36    .?q?.. ....???E6
    50: 9f 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 b0 b0 00 00 00    ?.......X..??...
    60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f aa 88    .............???
    70: 1e 2c e4 02 d0 0a 00 c5 00 01 00 00 c1 00 00 00    ?,????.?.?..?...
    80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    90: 31 30 00 04 ff ff 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00    10.?...?........
    a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    b0: 1c 3a 14 08 25 00 18 00 ff 33 83 74 80 00 00 00    ?:??%.?..3?t?...
    c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    d0: 00 43 94 04 60 f2 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00    .C??`?.?........
    e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    f0: 5f 55 42 39 36 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    _UB960..........
    
    旧项目 DS933   PORT 1  registers
    console:/ # i2cdump -f -y 2 0x58
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
    00: b0 30 20 c5 80 14 7a 00 00 00 00 00 15 99 35 00    ?0 ???z.....??5.
    10: 17 82 82 00 00 31 80 00 00 00 00 00 00 a0 fe 00    ???..1?......??.
    20: 0e 1c 29 00 00 00 00 00 25 06 00 00 00 00 00 00    ??).....%?......
    30: 00 00 00 fe 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ...???..........
    40: b0 30 20 c5 80 14 7a 00 00 00 00 00 15 99 35 00    ?0 ???z.....??5.
    50: 17 82 82 00 00 31 80 00 00 00 00 00 00 a0 fe 00    ???..1?......??.
    60: 0e 1c 29 00 00 00 00 00 25 06 00 00 00 00 00 00    ??).....%?......
    70: 00 00 00 fe 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ...???..........
    80: b0 30 20 c5 80 14 7a 00 00 00 00 00 15 99 35 00    ?0 ???z.....??5.
    90: 17 82 82 00 00 31 80 00 00 00 00 00 00 a0 fe 00    ???..1?......??.
    a0: 0e 1c 29 00 00 00 00 00 25 06 00 00 00 00 00 00    ??).....%?......
    b0: 00 00 00 fe 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ...???..........
    c0: b0 30 20 c5 80 14 7a 00 00 00 00 00 15 99 35 00    ?0 ???z.....??5.
    d0: 17 82 82 00 00 31 80 00 00 00 00 00 00 a0 fe 00    ???..1?......??.
    e0: 0e 1c 29 00 00 00 00 00 25 06 00 00 00 00 00 00    ??).....%?......
    f0: 00 00 00 fe 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ...???..........
    新项目 DS962   PORT 1  registers
    console:/ # i2cset -f -y 0 0x3d 0x4c 0x01 b
    console:/ # i2cdump -f -y 0 0x3d
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
    00: 7a 00 1e 40 c0 01 00 fe 1c 10 7a 7a 0f 09 00 ff    z.?@??.???zz??.?
    10: 91 00 00 00 00 00 00 00 01 01 4d 0b b8 00 04 02    ?.......??M??.??
    20: 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    .?..............
    30: 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ..??............
    40: 00 a9 71 01 00 00 20 00 00 00 00 12 01 13 04 34    .?q?.. ....????4
    50: dd 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 b0 b0 00 00 00    ?.......X..??...
    60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f aa 88    .............???
    70: 1e 2c e4 00 00 00 00 c5 00 01 00 00 c1 00 00 00    ?,?....?.?..?...
    80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    b0: 1c 3a 16 08 25 00 18 00 ff 33 83 74 80 00 00 00    ?:??%.?.?3?t?...
    c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    d0: 00 43 94 04 60 f2 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00    .C??`?.?........
    e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    f0: 5f 55 42 39 36 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    _UB960..........
    
    旧项目 DS933   PORT 1  registers
    console:/ # i2cdump -f -y 0 0x58
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
    00: b0 30 20 c5 80 14 7a 00 00 00 06 00 17 99 35 00    ?0 ???z...?.??5.
    10: 17 82 82 00 00 31 80 00 00 00 00 00 00 a0 fe 00    ???..1?......??.
    20: 0e 1c 29 00 00 00 00 00 25 06 00 00 00 00 00 00    ??).....%?......
    30: 00 00 00 fe 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ...???..........
    40: b0 30 20 c5 80 14 7a 00 00 00 06 00 17 99 35 00    ?0 ???z...?.??5.
    50: 17 82 82 00 00 31 80 00 00 00 00 00 00 a0 fe 00    ???..1?......??.
    60: 0e 1c 29 00 00 00 00 00 25 06 00 00 00 00 00 00    ??).....%?......
    70: 00 00 00 fe 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ...???..........
    80: b0 30 20 c5 80 14 7a 00 00 00 06 00 17 99 35 00    ?0 ???z...?.??5.
    90: 17 82 82 00 00 31 80 00 00 00 00 00 00 a0 fe 00    ???..1?......??.
    a0: 0e 1c 29 00 00 00 00 00 25 06 00 00 00 00 00 00    ??).....%?......
    b0: 00 00 00 fe 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ...???..........
    c0: b0 30 20 c5 80 14 7a 00 00 00 06 00 17 99 35 00    ?0 ???z...?.??5.
    d0: 17 82 82 00 00 31 80 00 00 00 00 00 00 a0 fe 00    ???..1?......??.
    e0: 0e 1c 29 00 00 00 00 00 25 06 00 00 00 00 00 00    ??).....%?......
    f0: 00 00 00 fe 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ...???..........

  • 抱歉,您的问题解决了吗?如果还未解决,我这边再去确认一下。