Dear TI support Team:
在之前的某个项目上我们已经调通了962<->933模组。现在新的项目(Soc主芯片不同)使用同样的软件配置和同样的摄像头,但是CSI上的data/clk都没有任何波形。对比962寄存器结果发现新项目0x35 是00,即TX_PORT_PASS为0.LIne lenth 和Line count/Frame count 统统为0.
然后我改用pattern模式来跳过摄像头连接的问题,用示波器测量data lane有数据,但是clk lane还是没有波形。
请问主芯片的CSI controller接收端的配置会导致clk 无波形吗?我理解是没关系的。
现在2个项目软件寄存器配置完全一样,在硬件上有什么排查的方法和建议吗?
PS:目前2个项目的REFCLK都是没有的,但是旧项目能正常工作
need your help,感谢