TI工程师你好!
使用TCAN4551-Q1内部的LDO,如果我输入电压是12V,功率就是(12-5)*0.1=0.7W 会不会导致LDO功耗过大,对于LDO功耗的说明,我在手册上没有看到!请帮忙确认,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师你好!
使用TCAN4551-Q1内部的LDO,如果我输入电压是12V,功率就是(12-5)*0.1=0.7W 会不会导致LDO功耗过大,对于LDO功耗的说明,我在手册上没有看到!请帮忙确认,谢谢!
您附上的图片没有正常显示出来。
对于LDO,datasheet中确实没有做详细的介绍。只给出了器件当Vsup大于欠压阈值,LDO的电压也大于> UVCCFLTR时,是能正常工作的。
如果Vsup低于 UVsup的值的话,内部LDO不能正常输出5V。
关于功耗,我这边需要去确认一下。