Part Number: TCAN4551-Q1
TI工程师你好!
使用TCAN4551-Q1内部的LDO,如果我输入电压是12V,功率就是(12-5)*0.1=0.7W 会不会导致LDO功耗过大,对于LDO功耗的说明,我在手册上没有看到!请帮忙确认,谢谢!


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TCAN4551-Q1
TI工程师你好!
使用TCAN4551-Q1内部的LDO,如果我输入电压是12V,功率就是(12-5)*0.1=0.7W 会不会导致LDO功耗过大,对于LDO功耗的说明,我在手册上没有看到!请帮忙确认,谢谢!


您附上的图片没有正常显示出来。
对于LDO,datasheet中确实没有做详细的介绍。只给出了器件当Vsup大于欠压阈值,LDO的电压也大于> UVCCFLTR时,是能正常工作的。
如果Vsup低于 UVsup的值的话,内部LDO不能正常输出5V。
关于功耗,我这边需要去确认一下。
感谢回复!上面没有图片不用关注。请帮忙确认下LDO的功耗!谢谢!
这个帖子和您的问题类似,是您咨询的吗?明天美国工程师应该就会回复了。