This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLK2501: 收发测试 rxer时高时低

Part Number: TLK2501

问题,两块板子2501收发测试,接收侧rx er经常拉高,数据也不对。

  • 具体,接收端和发送段都是使用FPGA+2501结构。两个板子各自做光纤外部环回不会拉高rxer。发送段gtx clk为60m,enable信号只是在要发送前才开始拉高。接收侧gtxclk源不一样,大小也是60m,enable信号永远为1。发送段FPGA还没开始拉高tx en前,接收侧已经看到rx er 时高时低,rx en持续为1,数据也不对。后来修改发送段enable信号使得常1,问题解决,rx er 不拉高,同时收到数据正确。但是实际情况,不能修改发送段代码,只能修改接收侧,请问怎么改,enable信号改成接收到数据前才打开enable?
  • 后续又改了一个,在检测到数据来之前t秒就打开接收侧enable版本,但是和发送侧打开enable和数据之间的t不等。还是收到的rx er 很多高。

  • 您好,当TLK2501只做接收时的几个引脚配置如下:

     LCKREFN : pull up to VDD through 3K~5KΩ resistor
    - TXD0~TXD15, TX_EN,TX_ER :open (internal pull down)
    - LOOPEN: pull down.
    - DOUTTXP,DOUTTXN : open
    - RREF : open

    TX_EN是发送端的enable信号,您这里提到的接收端的enable是哪个引脚?

  • 是这样,收发侧都使用的2501芯片。2501自带一个enable引脚。现在收侧的enable设置的永远拉高,发端enable.设置为和发侧tx  en一致(意思是同时拉高拉低)。设备上电后,在接收端FPGA抓到的图片如下。推测是两端enable信号设置不一样导致的,所以想问下,当发侧enable定好了,收侧怎么定。

  • 收侧怎么定。

    收侧配置如下。2501的enable是器件使能端,上电后它是需要一直拉高的,否则2501进入power down状态。所以收侧enable一直为高没问题。

    发侧的enable和TX_EN 则不需要一致,TX_EN是发送端的使能信号,而enable是2501的使能信号。 

    LCKREFN : pull up to VDD through 3K~5KΩ resistor
    - TXD0~TXD15, TX_EN,TX_ER :open (internal pull down)
    - LOOPEN: pull down.
    - DOUTTXP,DOUTTXN : open
    - RREF : open

x 出现错误。请重试或与管理员联系。