TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TPS25750: 如何创建纯接收 USB-C PD 端口来替换传统的桶形插孔连接器?

Part Number: TPS25750

问:我想用 USB-C PD 端口替换桶形插孔连接器。USB-C PD 端口仅需要接收功率。如何使用 TPS25750 优化原理图以实现该功能?

  • 答:下面是一个方框图,其中包含使用 TPS25750D 实现 UFP(接收端)所需的最小无源器件集

    无源器件

    名称

    C1

    47uF,25V

    C2

    10uF,6.3V

    C3

    10uF,6.3V

    C4

    10uF,4V

    C5

    4.7uF,25V

    C6

    330pf,25V

    C7

    330pf,25V

    R1

    DNI

    R2

    R3

    DNI

    R4

    R5

    2.2kΩ

    R6

    2.2kΩ

    R7

    10kΩ

    R8

    2.2kΩ

    R9

    2.2kΩ

    R10

    10kΩ

    设计注意事项检查清单:

    1. 为了在系统调试期间对 EERPOM 进行轻松编程,我们建议您添加一个 3 引脚接头,该接头连接到 TPS25750D 的以下三个引脚: I2Cm_SCL、I2Cm_SDA 和 GND。
      1. 选择该接头时,还应考虑您计划实施的 EEPROM 编程解决方案。  市面上有许多 I2C EEPROM 编程器。
    1. 如图所示,将 PP5V 连接到 GND。 不使用该路径
    2. 将 VBUS 连接到 VBUS_IN
    3. 确保根据 TPS25750 具有集成电源开关的 USB Type-C 和 USB PD 控制器数据表(修订版 A)第 9 页中的“建议电容表”(第4 节)设置 C1 至 C7 的容值
    4. EEPROM、R6 和 R5 必须全部由 LDO_3V3 供电,以便在 TPS25750D 尝试对 EEPROM 进行读取时 EEPROM 有电
    5. 根据 I2C 系统速度和系统需求调整所有电阻器的阻值。 数据表值是在适度加载和 400kHz 频率下运行时的良好近似值
    6. 配置 R1 至 R4,以将 TPS25750D 设置为安全模式。 如果您未填充 R1 和 R3,并使用零欧姆的电阻器填充 R2 和 R4,则 TPS25750D 会在安全模式下上电,I2C 地址为 0x21。
    7. GPIO 和 I2C 接口显示为连接到金色引脚。 可以将 GPIO 引脚配置为响应 PD 事件,如 TPS25750 主机接口技术参考手册第 33 页的“表 2-36 GPIO 事件”所述

    请参阅 TPS25750 具有集成电源开关的 USB Type-C 和 USB PD 控制器数据表(修订版 A)第 55 页中的第 12 节“布局”,获取具有代表性的原理图和布局建议。