Part Number: TPS25750
问:我想用 USB-C PD 端口替换桶形插孔连接器。USB-C PD 端口仅需要接收功率。如何使用 TPS25750 优化原理图以实现该功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS25750
问:我想用 USB-C PD 端口替换桶形插孔连接器。USB-C PD 端口仅需要接收功率。如何使用 TPS25750 优化原理图以实现该功能?
答:下面是一个方框图,其中包含使用 TPS25750D 实现 UFP(接收端)所需的最小无源器件集

|
无源器件 |
|
|
名称 |
值 |
|
C1 |
47uF,25V |
|
C2 |
10uF,6.3V |
|
C3 |
10uF,6.3V |
|
C4 |
10uF,4V |
|
C5 |
4.7uF,25V |
|
C6 |
330pf,25V |
|
C7 |
330pf,25V |
|
R1 |
DNI |
|
R2 |
0Ω |
|
R3 |
DNI |
|
R4 |
0Ω |
|
R5 |
2.2kΩ |
|
R6 |
2.2kΩ |
|
R7 |
10kΩ |
|
R8 |
2.2kΩ |
|
R9 |
2.2kΩ |
|
R10 |
10kΩ |
设计注意事项检查清单:
请参阅 TPS25750 具有集成电源开关的 USB Type-C 和 USB PD 控制器数据表(修订版 A)第 55 页中的第 12 节“布局”,获取具有代表性的原理图和布局建议。