Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B, , TFP401, SN75LVDS83
LVDS屏幕是18Bit的 SN75LVDS83B是按照手册18Bit接线
屏幕官方手册原理图
TFP401A原理图
花屏
PCB截图 去耦电容都没焊 SN75LVDS83B 焊接的时候发现引脚不上锡 买了好长时间了 估计是受潮氧化了
新买的芯片还没到 做过这种方案的大神 帮帮看看原理图有没有问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LVDS屏幕是18Bit的 SN75LVDS83B是按照手册18Bit接线
屏幕官方手册原理图
TFP401A原理图
花屏
PCB截图 去耦电容都没焊 SN75LVDS83B 焊接的时候发现引脚不上锡 买了好长时间了 估计是受潮氧化了
新买的芯片还没到 做过这种方案的大神 帮帮看看原理图有没有问题
您好,花屏有可能和layout有关,比如RGB的走线长度不要太长。
看了下18bit的data mapping都没问题。
RGB不需要等长。附图中的走线看起来没问题。
另外,TFP401 的clock是上升沿触发还是下降沿触发? 要和LVDS83一致,SN75LVDS83的CLKSEL引脚决定clock触发模式。
同样TFP401A的OCK_INV 引脚的配置要和CLKSEL匹配。
看了下原理图没什么问题,就是LVDS83输出的LVDS信号,在靠近显示屏端是否有端接100ohm匹配电阻?
另外,layout中这几对圆弧状是差分走线吗?
我觉得最好是在LVDS83的输出端用示波器测量下LVDS的波形,或者眼图,看下信号完整性问题。
好的,显示屏内部集成100ohm匹配电阻的话, 外部就不需要端接了。
原理图我没看出有什么问题来,建议如果新买的芯片到了,把电源去耦电容都加上,更换新的试试是否还出现花屏。
另外,这是一篇关于LVDS design guideline的应用手册,包括LVDS 差分走线规则。可以参考下: