RMII数据位宽为2,通信频率50MHz;SMII数据位宽为1,通信频率125MHz。
SMII比RMII使用更少的连接引线。
以我理解的来看,只要PHY和集成MAC的CPU支持125MHz频率,就可以支持SMII通信,可以这样认为吗?
(我搜索了很多PHY芯片,都没有标注支持SMII接口,这是为什么呢?)
SMII接口:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
RMII数据位宽为2,通信频率50MHz;SMII数据位宽为1,通信频率125MHz。
SMII比RMII使用更少的连接引线。
以我理解的来看,只要PHY和集成MAC的CPU支持125MHz频率,就可以支持SMII通信,可以这样认为吗?
(我搜索了很多PHY芯片,都没有标注支持SMII接口,这是为什么呢?)
SMII接口:
您好,很多PHY都支持SGMII接口的吧,比如DP83869支持,还可以作为SGMII--RGMII的bridge转换芯片:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83869hm.pdf?

不好意思看错了。SGMII和SMII不一样。在我们的PHY选型链接里,确实没有提到能支持SMII接口的PHY器件。
SMII和RMII硬件上只是少了两根线,但是在每个PHY器件的数据手册里并没有给出SMII的时序,所以我认为是不支持SMII通信的。