Hi,TI
目前项目想用941的Replicate Mode托两个948的屏幕。
每个948后级都有4个slave设备,附件为大概框图。
以下问题还请帮忙确认
1. 两个948的地址相同是可以的吧。寄存器(Address = 0x1E)的bit2的含义是什么?DeviceID + 1 (7-bit format),这个device指的什么,解串器吗?
2. 如果想通过slave ID控制948侧从设备,是需要在寄存器(Address = 0x17)的bit7设置为0吗?
3. 手册中寄存器(Address = 0x7)介绍,Slave ID0选择port0和port1都可以,其它的slave ID可以吗?在port1的链路上也想要设置slave ID控制