你们好,
我们使用的是DS90UB953 + DS90UB960搭配来传输2560x720@30fps的图像,从953的【0x52】寄存器中读出的值为0x47,对照spec中说明,出现了Back Channel CRC error问题
我们对此有一些疑问:
一般在什么情景下会使用到FPD-LINK III中的Back Channel?我们的953用的是Non-Synchronous CLK_IN模式,基本上没有用到Back Channel来传输任何数据,为什么会出现报错呢?
因为我们现在遇到了”在使用过程中,不间断的出现一小段时间内无法接收到CSI信号,导致camera服务异常“的问题,不知道与这个报错是否相关