This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi,您好,想确认一下,940pattern模式配置下的分频器控制寄存器0x03应如何选择,配置出来的频率与输出的MIPI clock有什么样的关系,谢谢
您好,PCLK = M/N*(Oscillator Frequency)),而PCLK的大小决定了视频分辨率的大小。
因为我们在做pattern test时候,如果不外加PCLK,可以使用内部晶振去配置,所以可以通过配置分频系数M/N 来获得想得到的PCLK大小。
除了sDS90Ux941AS-Q1, DS90Ux949-Q1, DS90Ux949A-Q1, DS90Ux929-Q1,和 DS90Ux947-Q1之外,其他器件的M 都为1.
对于940来说,内部晶振是140Mhz,如果我们需要PCLK为96MHz的话,N可以配置为2,这样得到PCLK为100Mhz。
同样比如941内部晶振是200Mhz,要得到800x480的分辨率,那么PCLK需要25Mhz即可,因此可以配置为M=1,N=8,即200*(1/8)=25hz。
“对于940来说,内部晶振是140Mhz,如果我们需要PCLK为96MHz的话,N可以配置为2,这样得到PCLK为100Mhz” 对于这个计算出来的应该是140*(1/2)=70MHz吧,还有想确认940这个内部晶振配置出来的PCLK与输出的MIPI CSI的Clock lane的时钟有什么关系,或者输出MIPI CSI的Clock lane的时钟是否还有其他寄存器来配置设置的
您好,抱歉,是的940内部时钟为140MHz,我误当成200Mhz了,N=2的话 ,计算出来为70Mhz。
PCLK是Soc输出给serializer的频率,也可以理解成serializer恢复出来的PCLK。 那么对于940来说,PCLK和CSI-2 clock的关系:
fCSI =fPCLK*14/ Nlanes。 举个例子,如果PCLK=170MHz,4 lane data,那么fCSI=595MHz。
您好,以上是SOC输出的PCLK通过关系公式得出的fCSI,那内部Pattern模式使用内部晶振配置的PCLK,对于940来说,fCSI是否也是通过这个公式得出,比如PCLK设置30MHz,2 Lane data,输出数据格式是YUV422,fCSI=fPCLK*14/Nlanes,得出fCSI=210MHz。
是的,PCLK的意义都是一样的,不论是外部给的,还是采用内部时钟产生的。
我找到了这篇关于深度理解FPDlink速率的应用手册 ,并且是中文版的,您可以参考下,有什么问题可以随时讨论,相信能帮助理解:
您好,还想确认若从SOC输出的数据格式是RGB888,经940解码出来后无论是RGB888还是YUV422,fCSI都可以由 fCSI=fPCLK*14/Nlanes 这个公式计算出来吗?即MIPI CSI接口量测到的时钟频率
是的,这样计算,通常一个像素就可以传输RGB888或者其他数据格式。
不同的是,数据格式不同,数据的吞吐量不同,比如total data rate=PCLK * color depth。比如24bit,148.5MHz PCLK,total data rate=148.5*24.