This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN65LVDS31-EP: 冷备份时的电路

Part Number: SN65LVDS31-EP

1)SN65LVDS31-EP芯片冷备份

产品手册“ When the device is powered off, VCC must be clamped to ground and the I/O voltages applied must be within the
specified recommended operating conditions.

VCC must be clamped to ground是什么含义,电路上怎么接。

假设VCC为零或者悬空,那么信号输入脚可以是3.3V吗?为什么有这个需求,是因为主控没有备份,主控仍然会输出高电平给这个信号引脚。

2) SN65LVDT33-EP芯片冷备份

产品手册“Input Remains High-Impedance On Power Down“

跨接的100欧姆差分电阻是不是仍然存在,一直消耗电流。那假设SN65LVDS31-EP芯片驱动一个上电的SN65LVDT33-EP和一个冷备份,两个100欧姆同时存在,是否能够驱动成功?

  • 您好,

    1)冷备份的意思指的是上电之前或者上电时,给输入信号,输入信号电压范围要满足推荐的电气参数表格。

    所以这里介绍的就是当device power off时,VCC为0V,IO电压满足 recommended operating conditions。

    电路上VCC还是要供电的,只是做冷备份时候,VCC要断电的。

    2)关于第二个问题,首先LVDT33内部100ohm终端电阻是一直 存在的。那么LVDS31冷备份时,IO电压范围是在0~VCC范围内的,是否驱动成功,要看是否满足后端输入电压要求。 

    When the device is powered off, VCC must be clamped to ground and the I/O voltages applied must be within the specified recommended operating conditions.

  • 1)SN65LVDS31-EP芯片冷备份

    "VCC为0V,IO电压满足 recommended operating conditions"

    是否意味着 IO的电压不超过0.5V

    “VCC must be clamped to ground”这个句话怎么理解?悬空可以吗?直接连接到0V恐怕电路上难实现,让电源断开,或高阻态是容易实现的

  • 您好,recommended operating conditions指的是数据手册中的这部分:您指的是绝对值最大值,我们参考推荐值哈,因此IO电压应该是0~VCC范围。

    “VCC must be clamped to ground”这个句话怎么理解?

    这里我的理解是,当power off时,它应该是低阻抗到GND,这样能保证楼漏电流部分的电荷流向GND部分,保证VCC电压为0。

    如果VCC是高阻抗的话,那么将会在VCC端建立电压,而我们需要的cold sparing目的就是为了当VCC不上电时,可以在输入端施加输入信号,输入不依赖VCC电压。 

    实际电路中的操作,是需要低阻抗到GND,或者断电,不给VCC上电,但千万不能高阻态。

  • 假象一个实际电路

    有两个SN65LVDS31-EP互为备份,他们的输出差分信号是连在一起的,输入单端信号也是连在一起的,他们的VCC分别连接两个不同的电源降压芯片的输出端,本系统有两个路电源输入通道,当一路供电时,另外一路不供电(上级电源不输出电压,而不是继电器切断),那么该路上的电源降压芯片由于没有输入电压所以不工作,无法给备份的SN65LVDS31-EP提供VCC,那么这种情况是不是可以等同于SN65LVDS31-EP的VCC断电?本质上这个电路时SN65LVDS31-EP的VCC通过高阻抗连接高电压。事实上大部分物体都可以认为是高阻抗连接高电压,例如某个高电压距离1KM,通过空气连接到该物体,空气阻抗足够大(高阻抗)。

    如果以上正确,那么还有以下问题

    输出差分信号确实会处于高阻态,不妨碍通讯。但是输入的单端信号已违反“IO电压应该是0~VCC范围”,因为VCC为0?

    “当VCC不上电时,可以在输入端施加输入信号,输入不依赖VCC电压。”这句话是否违反“IO电压应该是0~VCC范围”,因为VCC为0”?

  • 当VCC不上电时,可以在输入端施加输入信号,输入不依赖VCC电压。”这句话是否违反“IO电压应该是0~VCC范围”,因为VCC为0”

    您误解了,因为器件正常工作时,VCC有个供电范围,比如最大3.6V,那么在cold sparing时候,VCC断电,给输入施加信号,那么这个信号电压最大不能超过3.6V,而不是IO电压=VCC电压=0V。

    其实cold sparing问题,就和这种问题是类似的:假如不给VCC上电,是否能施加输入信号? 或者说Vio>Vcc的前提下,电流会从输入端流向VCC(电流倒灌),VCC会产生电压,这种情况是否对器件造成损坏之类的问题。

  • 谢谢。对于以下描述,是否符合VCC冷备份处理的要求

    “有两个SN65LVDS31-EP互为备份,他们的输出差分信号是连在一起的,输入单端信号也是连在一起的,他们的VCC分别连接两个不同的电源降压芯片的输出端,本系统有两个路电源输入通道,当一路供电时,另外一路不供电(上级电源不输出电压,而不是继电器切断),那么该路上的电源降压芯片由于没有输入电压所以不工作,无法给备份的SN65LVDS31-EP提供VCC,那么这种情况是不是可以等同于SN65LVDS31-EP的VCC断电?本质上这个电路时SN65LVDS31-EP的VCC通过高阻抗连接高电压。”

  • 您好,这种应该是不符合要求的,即使断电,但要保证VCC低阻抗到地才满足冷备份条件。

  • 1)继电器吧VCC切断符合要求吗? 

    2)有什么推荐的接法?

  • 只要能保证断电后,VCC处于低阻抗或者接到GND就是符合要求的。

    抱歉我这边找了下,没有找到参考电路。

  • SN65LVDT33-EP芯片能否冷备份?

  • LVDT33可以。 您看下它的数据手册,Absolute maximum rating可以看到,输入信号电压范围-1V~6V,所以即使当power off时候,输入信号电压可以达到4V或者6V。说明支持cold sparing。