Part Number: DS90UB960-Q1
你好:
960的serdes输入R0-3支持2种操作模式CSI和RAW,如果工作在非同步模式下,四个serdes 的配置如下是否都可以接入到一个960中:
1、130M @30 RAW8
2、200M @30 RAW12
3、100M@25 YUV 422
3、100M@25 YUV 422
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB960-Q1
你好:
960的serdes输入R0-3支持2种操作模式CSI和RAW,如果工作在非同步模式下,四个serdes 的配置如下是否都可以接入到一个960中:
1、130M @30 RAW8
2、200M @30 RAW12
3、100M@25 YUV 422
3、100M@25 YUV 422
您好,您列举的四种输入格式,其中130M,200M,100M指的时水平像素*垂直像素吗?还是PCLK的频率。
和960打算一起搭配使用的Serializer 是哪款型号?
比如DS90UB953还是其他器件? 您给出的这四种模式是视频源的分辨率是吗,还是打算选择四款和960一起搭配使用的Serializer,能够支持这四种分辨率?
您好
其中130M,200M,100M指的时水平像素*垂直像素吗?还是PCLK的频率。——是指水平像素*垂直像素 1.3MP,2MP,1MP分辨率的image sensor;
和960打算一起搭配使用的Serializer 是哪款型号?——935 *3 ,953
我现在主要问题是,这4个不同分辨率的sensor 能否同时接入960?
除了带宽之外,对960的视频输入都有哪些限制条件,分别在CSI和RAW操作模式下
多谢解答
您好,以200M @30 RAW12 为例,即2MP 分辨率的sensor,即1920*1080@60sps,RAW12 data, 消隐时间我们以25%计算:
1920*1080*60*12*(1+25%)=1.866Gbps。
如果考虑使用serializer 953的话,953 最大支持的 Bandwidth 832*4=3.328Gbps。
1.866<3.328,所以1920*1080@60sps,RAW12 data是可以支持的。
935是否支持的话也是这样计算。
以上是针对选型的serializer是否支持这四种分辨率的计算。
除了考虑输入,也要考虑输出,这四路总的sensor data rate也要小于960能发送的最大数据量。
而940 能发送的最大数据量为1664*4=6.656Gbps。 所以如果计算下来四路sensor总的数据量小于6.656Gbps,就可以使用。
你好
你误会我的意思了,我不是不会计算带宽,是想咨询960视频输入对4路同时输入视频格式的要求有哪些?
针对不同的视频格式、帧率、分辨率,960 2种操作模式CSI和RAW,是否都可以支持
多谢
您好,抱歉误解了您的意思。
960是既可以兼容953也可以兼容935 并且它们两个都可以支持RAW mode和CSI-2 mode,但是和960 一起连接的四个serializer必须配置成为同一模式。
比如3个935和1个953 都配置成CSI-2 mode或者RAW12 mode。
你好
在CSI-2 mode下,可以支持不同的格式同时输入么?比如RAW和YUV格式同时输入960么?
在RAW mode下,可以支持不同的格式同时输入么?比如RAW和YUV格式同时输入960么?
您好,应该是不支持的,都需要配置成同样的模式,比如都是RAW data mode或者都是YUV格式,最后经过DS90UB960的CSI-2 Tx 输出为CSI-2的数据包。
您参考下面这个类似的帖子:
您好,关于您的问题,我也咨询了美国资深工程师。上面的回复有误,应该是这样的,
如果960和953&935搭配使用的话,960只能配置为CSI-2 mode。 如果配置为RAW mode的话, 串行器需要使用933/913A.
对于960来说,四个RX ports是独立的,所以可以和913A/933搭配使用配置为RAW mode,剩下端口和953/933搭配使用配置为CSI-2 mode(CSI-2 的所有数据类型)。也就是说四路可以同时配置为不同数据类型的。
因此,960可以同时接收混合数据类型的数据,所有的数据被分配到独立的虚拟通道然后整合通过CSI-2的数据类型输出。
您好
意思是4路输入经过960重新数据打包后(有效数据长度不同)通过虚拟通道分别配置ID来传输?
那我还有一个疑问,通过虚拟通道的方式帧率是否可以不同呢,如果可以是如何传输的呢?
意思是4路输入经过960重新数据打包后(有效数据长度不同)通过虚拟通道分别配置ID来传输?
是的。
那我还有一个疑问,通过虚拟通道的方式帧率是否可以不同呢,如果可以是如何传输的呢?
参考datasheet中给出的这两种不同帧率的应用:

你好
这块的描述是对帧尺寸的大小不同如何传输,好像说的不是帧率,我指的是一个25帧率,一个30帧率是否可以一起进来呢?
您好,您的意思是输入不同的frame rate,这个也是支持的,使用的是 Best-Effort Round Robin Forwarding 模式,具体参考数据手册7.4.25.1 Best-Effort Round Robin CSI-2 Forwarding部分的详细介绍: