This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB960-Q1: 四路输入配置

Part Number: DS90UB960-Q1


你好:

960的serdes输入R0-3支持2种操作模式CSI和RAW,如果工作在非同步模式下,四个serdes 的配置如下是否都可以接入到一个960中:

1、130M @30 RAW8

2、200M @30 RAW12

3、100M@25 YUV 422 

3、100M@25 YUV 422 

  • 您好,您列举的四种输入格式,其中130M,200M,100M指的时水平像素*垂直像素吗?还是PCLK的频率。

    和960打算一起搭配使用的Serializer 是哪款型号?

    比如DS90UB953还是其他器件? 您给出的这四种模式是视频源的分辨率是吗,还是打算选择四款和960一起搭配使用的Serializer,能够支持这四种分辨率? 

  • 您好

    其中130M,200M,100M指的时水平像素*垂直像素吗?还是PCLK的频率。——是指水平像素*垂直像素 1.3MP,2MP,1MP分辨率的image sensor;

    和960打算一起搭配使用的Serializer 是哪款型号?——935 *3 ,953

    我现在主要问题是,这4个不同分辨率的sensor 能否同时接入960?

    除了带宽之外,对960的视频输入都有哪些限制条件,分别在CSI和RAW操作模式下

    多谢解答

  • 您好,以200M @30 RAW12 为例,即2MP 分辨率的sensor,即1920*1080@60sps,RAW12 data, 消隐时间我们以25%计算:

    1920*1080*60*12*(1+25%)=1.866Gbps。

    如果考虑使用serializer 953的话,953 最大支持的 Bandwidth 832*4=3.328Gbps。

    1.866<3.328,所以1920*1080@60sps,RAW12 data是可以支持的。

    935是否支持的话也是这样计算。

    以上是针对选型的serializer是否支持这四种分辨率的计算。

    除了考虑输入,也要考虑输出,这四路总的sensor data rate也要小于960能发送的最大数据量。

    而940 能发送的最大数据量为1664*4=6.656Gbps。 所以如果计算下来四路sensor总的数据量小于6.656Gbps,就可以使用。

  • 你好

    你误会我的意思了,我不是不会计算带宽,是想咨询960视频输入对4路同时输入视频格式的要求有哪些?

    针对不同的视频格式、帧率、分辨率,960 2种操作模式CSI和RAW,是否都可以支持

    多谢

  • 您好,抱歉误解了您的意思。

    960是既可以兼容953也可以兼容935 并且它们两个都可以支持RAW mode和CSI-2 mode,但是和960 一起连接的四个serializer必须配置成为同一模式。 

    比如3个935和1个953 都配置成CSI-2 mode或者RAW12 mode。

  • 你好

    在CSI-2 mode下,可以支持不同的格式同时输入么?比如RAW和YUV格式同时输入960么?

    在RAW mode下,可以支持不同的格式同时输入么?比如RAW和YUV格式同时输入960么?

  • 您好,应该是不支持的,都需要配置成同样的模式,比如都是RAW  data mode或者都是YUV格式,最后经过DS90UB960的CSI-2 Tx  输出为CSI-2的数据包。

    您参考下面这个类似的帖子:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006290/ds90ub960-q1-ds90ub960-q1-is-connected-to-ds90ub933-ds90ub953-simultaneously

  • 你好

    那我可以一路RAW 8,一路RAW 12么 都是RAW?

  • 您好,关于您的问题,我也咨询了美国资深工程师。上面的回复有误,应该是这样的,

    如果960和953&935搭配使用的话,960只能配置为CSI-2 mode。 如果配置为RAW mode的话, 串行器需要使用933/913A.

    对于960来说,四个RX ports是独立的,所以可以和913A/933搭配使用配置为RAW mode,剩下端口和953/933搭配使用配置为CSI-2 mode(CSI-2 的所有数据类型)。也就是说四路可以同时配置为不同数据类型的。

    因此,960可以同时接收混合数据类型的数据,所有的数据被分配到独立的虚拟通道然后整合通过CSI-2的数据类型输出。

  • 您好

    意思是4路输入经过960重新数据打包后(有效数据长度不同)通过虚拟通道分别配置ID来传输?

    那我还有一个疑问,通过虚拟通道的方式帧率是否可以不同呢,如果可以是如何传输的呢?

  • 意思是4路输入经过960重新数据打包后(有效数据长度不同)通过虚拟通道分别配置ID来传输?

    是的。

    那我还有一个疑问,通过虚拟通道的方式帧率是否可以不同呢,如果可以是如何传输的呢?

    参考datasheet中给出的这两种不同帧率的应用:

  • 你好

    这块的描述是对帧尺寸的大小不同如何传输,好像说的不是帧率,我指的是一个25帧率,一个30帧率是否可以一起进来呢?

  • 您好,您的意思是输入不同的frame rate,这个也是支持的,使用的是 Best-Effort Round Robin Forwarding 模式,具体参考数据手册7.4.25.1 Best-Effort Round Robin CSI-2 Forwarding部分的详细介绍: