你好:
941和948有jitter的要求,算下来941需要100ps左右,如果大于100ps,那么需要外加clock。
请问这是什么原因造成的呢?可否具体说明一下
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
941和948有jitter的要求,算下来941需要100ps左右,如果大于100ps,那么需要外加clock。
请问这是什么原因造成的呢?可否具体说明一下
您好,
DS90UH941AS-Q1的抖动要求取决于设备使用的操作模式。 需要考虑的主要两种模式是:
1、DSI Reference Clock Mode ,视频源的 DSI 时钟用作serializer 设备的reference clock。 serializer 不需要外部oscillator 或crystal 输入;
2、 External REFCLK mode ,DSI 时钟仅用于对设备的视频输入,但不用作serializer的reference clock。 在此模式下,外部 REFCLK 必须以与视频像素时钟相同的频率连接到serializer REFCLK 输入。
在DSI Reference Clock 模式下,DSI 时钟输入抖动要求非常重要,因为 DSI 时钟用于为 FPD III serializer 提供时钟源,其运行速度远高于 DSI 输入。
在single FPD-Link III 模式下,FPD-Link 速率为 fDSI*(N/12)*35,其中 N 为 DSI 通道数,而 fDSI 为 DSI 时钟频率(以 MHz 为单位);
在dual FPD-Link III 模式下,每个 FPD-Link 通道的 FPD-Link 速率为 fDSI*(N/12)*(35/2)。
由于 FPD-Link III UI 比 DSI 时钟的 UI 小得多,因此 DSI 时钟的抖动会按比例影响 FPD III 时钟的抖动, 因此,DSI 时钟抖动是根据 FPD III UI 而不是 DSI 时钟 UI 来指定的。 在此模式下,DSI 时钟抖动的要求是:

例如,如果 PCLK 为148.5MHz,dual FPP-Link,并且使用4个 DSI 通道,则 fDSI 将为148.5*(12/4)=445.5MHz。 DSI 时钟抖动要求:
(1*(35*148.5MHz/2))*0.3 = 115ps
在External Reference Clock模式下,DSI 时钟抖动没有与 FPD III UI 直接相关的要求,因为它不为 FPD III 提供时钟源。 External Reference Clock模式下的 DSI 时钟要求仅基于 MIPI DPHY 规范中的标准时序要求。 在此模式下,应根据数据表中 REFCLK 时钟的抖动要求:

例如,如果 PCLK 为148.5MHz,dual FPP-Link,并且使用4个 DSI 通道,则 fDSI 将为148.5*(12/4)=445.5MHz。 外部 REFCLK 频率为148.5MHz,而 REFCLK 时钟抖动要求:
(1/(35*148.5MHz/2))*0.28 = 108ps
你好
DSI Reference Clock Mode ,视频源的 DSI 时钟用作serializer 设备的reference clock。 serializer 不需要外部oscillator 或crystal 输入;——REFCLK0 可以不接27MHz也可以正常工作对吗?
External REFCLK mode ,DSI 时钟仅用于对设备的视频输入,但不用作serializer的reference clock。 在此模式下,外部 REFCLK 必须以与视频像素时钟相同的频率连接到serializer REFCLK 输入——那REFCLK0 不能接27MHz了,要和REFCLK1的用法一样接DSI的PCLK?
如果是这样 那我REFCLK0 接27MHz是用于什么目的呢,941内部没有PLL不能倍频,有其他可以分频的模块么 ?否则IIS I2C等的clk是如何来的呢?
REFCLK0 可以不接27MHz也可以正常工作对吗?
是的,具体请查看数据表8.4.2.2 Pixel Clock Modes,如下截图:

那REFCLK0 不能接27MHz了,要和REFCLK1的用法一样接DSI的PCLK?
REFCLK0和REFCLK1同时使用是在External Reference Clock for Independent 2:2 Mode,具体见:

如果是这样 那我REFCLK0 接27MHz是用于什么目的呢,941内部没有PLL不能倍频,有其他可以分频的模块么 ?否则IIS I2C等的clk是如何来的呢
建议您详细阅读数据表8.4.2.2 Pixel Clock Modes部分。
关于IIS I2C时钟,数据手册没有说明与REFCLK有关,既然设备有internal Always-On clock时钟,那么应该是由内部时钟产生的IIS I2C时钟