Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY
Dear teams,
請問你,947里面如何设置LVDS的模式 DE模式和HV模式?DE or HV mode 不是由 947 控制的嗎?
Best Regards,
Rookie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,对于947来说,它的输入就是LVDS 信号,不需要哪里配置,不太明白您的意思,947是一款openLDI 转FPD link的serializer器件。
另外,DE模式和HV模式也不是947来控制它们的模式的,sedes只是对视频数据流进行串行解串,但不能改变视频格式,
Dear Kailyn,
謝謝您的回覆! 想再請教您一個問題,關於OpenLDI output signals(J15/J16)連接至屏幕的部分,請問有建議的線材或是選用參考資料嗎?

Best Regards,
Rookie
您好,关于openLDI的cable推荐,抱歉我这边没有参考型号或者资料。
serdes之间连接的cable经常使用的是Rosenberger 公司的FAKRA 连接器,所以您可以直接联系下这个公司,看是否有关于openLDI connector的cable:
Dear Kailyn,
謝謝您的幫忙! 我客戶這邊遇到ALP無法認到後面的DES,請問我可以從哪裡開始著手Debug?
附檔有一些設定,再麻煩您給一些建議。

Best Regards,
Rookie
您好,点击左边任务栏的USB2ANY/Aardvark setup。 看下是否能识别出device名称,如果不能,在右边的器件栏里选择连接的器件,进行添加。 在914EVM user‘s guide中P15有如何使用ALP的步骤:https://www.ti.com/lit/ug/snlu135b/snlu135b.pdf

Dear Kailyn,
所以您認為是947沒認到,後級的948Des也無法連上?


Best Regards,
Rookie
从您给的截图来来看,947并没有连接上,下面最底下ALP frameword: hardware not connected。

另外,ALP您安装的版本是V1.57,需要您安装ALP patch, ALP patch的安装链接如下,请退出ALP之后再进行安装:
Dear Kailyn,
感謝您的協助,有些進展了!目前是尚未連上948,請問有哪些建議我能從哪裡著手?
另外,scan connected devices是要甚麼時機使用?

Best Regards,
Rookie
已经连接上了视频源了,可以点击“scan Connected Device”看是否能搜索到哪些连接的器件。
也可以点击左边任务栏的Help看看。
Dear Kailyn,
感謝您的建議,目前的情況是無法認到948。


而當我點擊錯誤訊息後,介面變空白。


当前I2C只有0x18这个地址,即947,所以无法识别到948.
要检查I2C的连接情况,看是否由于硬件连接导致无法搜索到948的I2C地址。
所以去排查I2C这里。
您好,是使用的948EVM板吗?如果是的话,检查Jumper6的连接,检查下948的电源,和所有jumper的连接是否都没问题。
应该是I2C这里的问题。
Dear Kailyn,
如果是的话,检查Jumper6的连接,检查下948的电源,和所有jumper的连接是否都没问题。
謝謝您的建議! 請問是檢查947還是948的Jumper6?
客戶給我的反饋是他們用終端客戶設計好的待測版內含948來測試。終端客戶曾經用同線路的待測版接947成功點亮屏幕,因此948那邊設定應該沒有問題。纜線也確認過並更換過,但947還是無法連上948。
所以想問您還能從哪邊著手,947那邊I2C還有要去確認嗎?
Best Regards,
Rookie
謝謝您的建議! 請問是檢查947還是948的Jumper6?
检查948的。既然948已经集成在内部,不方便检查。
947已经识别到了,当前识别到的器件只有地址0x18,即UB947,所以947这边不需要配置。
是没有找到deserializer,所以无法连接948.
另外,集成948的板子是否可以用其他主机链接I2C试试,看是否能通信。
在ALP scan connected devices这里扫描到947的0x18,和948的I2C地址才正常,目前只是扫描到了947,所以还是和948的I2C没有连接上。