This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是的,这是一款电平转换器件,你指的以哪个资料为准是什么意思? 可直接在其产品主页上下载其datasheet:
SN74ALVC16245这款不是电平转换器件,是一款8bit的 transceiver,不过这款芯片已经停产了,不建议在使用到新的设计当中。建议你更换其他的芯片代替。
谢谢!我用的是SN74ALVC164245,它老坏!
我们需要同外部其他设备信号连接,是否它静电放电 (ESD) 保护性比较弱?所以容易坏?
刚才你写的是SN74ALVC16245,呵呵。
SN74ALVC164245是电平转换器件,虽然没有给出ESD防护等级,但这款芯片在应用时一般也不需要外部加额外的ESD保护电路,你是想实现几V到几V的电平转换,信号频率为多大,要看SN74ALVC164245是不是能满足你的需求。
请问一下,这颗芯片传输速率能支持20mhz不?电平位3.3v与5v之间的转换,主要是应用在FPGA方面,若不支持可有同类产品,PIN TO PIN的?
请问一下,SN74ALVC164245这颗芯片传输速率能支持20mhz不?电平位3.3v与5v之间的转换,主要是应用在FPGA方面,若不支持可有同类产品,PIN TO PIN的?
SN74ALVC164245能够支持20Mhz 。jianchen bai 说:请问一下,SN74ALVC164245这颗芯片传输速率能支持20mhz不?电平位3.3v与5v之间的转换,主要是应用在FPGA方面,若不支持可有同类产品,PIN TO PIN的?
您好,我这边帮您在系统中查询了下,确实有这个型号,但是很老了所以已经停产。TI官网已经查不到这款芯片的任何信息。
SN74ALVC16245.pdf另外,建议您再有问题的话,请开个新帖,便于查询和看到,以便更好的回复给您。