HDMI2.0接口输入,用TMDS181芯片
当外界视频源设备不掉电,TMDS181本机设备断电重启,有概率工作不正常


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
TMD181 无时钟输出,或时钟输出异常,3MHz,多次测试出现概率大概为60%
您好,有两点需要您这边验证一下:
第一,是否满足Figure1的上电时序要求:

第二,如果TMDS181需要掉电,建议先将SIG_EN 信号检测disable掉,等上电起来稳定之后,再将此引脚拉高,看是否能解决问题。
因为输入源一直存在的前提下,TMDS181掉电再上电时,内部检测电路会检测到有输入源,但此时上电还没完成,有可能会导致输出不正常。所以验证一下。
您好,情况如下:
1. TMDS181掉电,视频源上电情况下,测量TMDS181 的3.3V管脚、OE 管脚存在 1.5V 电平
2. TMDS181上电出现异常的情况下,短接 OE 信号到地后释放,TMDS181可以正常工作
3. 另外,使用的视频源设备为强推输出,即不读edid
基于目前的情况,是否可以认为电平是从TMDS通道倒灌进来,导致TMDS181上电异常?
如果是这样,请帮忙想想办法,在不改板子的情况下,是否有补救的措施?
您好!
1. 电路上没有控制电源时序,1.2V与3.3V同时起电
2. 目前SIG_EN默认已经是disable的状态,尝试了异常的情况下,将SIG_EN拉高再拉低,没有效果
是否可以认为电平是从TMDS通道倒灌进来,导致TMDS181上电异常?
这个很有可能的,这也是为什么我们不建议input先于power,像有些器件的输入和power端内部集成了二极管,如果还未上电,给了输入信号,那么二极管正向偏置,导致电流流向power端,如果电流太大直接会将器件损坏。
那如果TMDS需要断电时,将OE拉低,使得TMDS181处于power down状态,同时SIG_EN 处于disable,再上电能避免吗?
如果能避免的话,在不改板的基础上,使用GPIO控制OE的状态。