使用海思3559A连接的DP83640;
目前的情况是phy运行不稳定,有时候可以发现phy,有时候发现不了;
使用mdio读取phy 的寄存器,发现读取的值有时候是正确的,有时候是错误或者全FFFF;
示波器测量MDIO波形,MDC正常,MDIO无法被正确的拉低,拉低的时候,有一个固定频率的脉冲出现;(移除DP83640,运行MDIO,波形正常)
查看手册,上电时序,对MDC要求是32个clock,但是海思的MDIO是在phy上电后一直产生,这个是否有影响?
上电时序里,对 Latch-In of Hardware Configuration Pins的要求,没看明白,这个是否有影响?