This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83640: DP83640 MDIO通信异常

Part Number: DP83640


使用海思3559A连接的DP83640;

目前的情况是phy运行不稳定,有时候可以发现phy,有时候发现不了;

使用mdio读取phy 的寄存器,发现读取的值有时候是正确的,有时候是错误或者全FFFF;

示波器测量MDIO波形,MDC正常,MDIO无法被正确的拉低,拉低的时候,有一个固定频率的脉冲出现;(移除DP83640,运行MDIO,波形正常)

查看手册,上电时序,对MDC要求是32个clock,但是海思的MDIO是在phy上电后一直产生,这个是否有影响?

上电时序里,对 Latch-In of Hardware Configuration Pins的要求,没看明白,这个是否有影响?

  • 您好,您的这个问题我需要再查看下它的资料,稍后给您回复。

  • 感谢答复,请问需要我提供其他的信息吗?

  • 您好,抱歉回复晚了,合理的上电时序是寄存器正常读写的前提,也是器件能正常工作的前提,所以如果上电时序没有遵循数据手册的时序,有可能会出现您说的情况。

    关于Latch-In of Hardware Configuration Pins的意思,这些引脚指的是strap pin,就是可以通过硬件配置的引脚,比如上下拉。具体就是3.10部分的这些引脚:

  • 这是手册里的上电时序;

    1.MDC是必须准确的32个clock吗?如果MDC一直有会怎样?(我们的板子,T2.1.1示波器测量是大于160ms的)

    2.T2.1.2这里是什么意思?是需要等待这个时间之后,才对配置引脚进行上下拉吗?在此之前保持芯片默认状态?

  • .MDC是必须准确的32个clock吗?如果MDC一直有会怎样?

    您的意思是上电起来稳定之后就一直有MDC吗? 如果T2.1.1示波器测量是大于160ms的, 那应该是没问题的,datasheet中要求T2.1.1或者T2.1.2最小167ms。或者说这个167ms是整个power up完成的时间。

    datasheet中的时序意思是,T2之后需要32个clock来产生前导码。 所以如果您的时序中,T2.1.1是满足大于167ms的,在这个时间内,MDC保持low并且不会震荡,那么时序就是没问题的。

    T2.1.2这里是什么意思?是需要等待这个时间之后,才对配置引脚进行上下拉吗?在此之前保持芯片默认状态?

    这个时间实际上是power up上电稳定起来的时间,可以看到T2.1.2和T2.1.1是同样的时间,T2.1.1是power起来稳定之后,在对MDC寄存器配置之前的时间。或者说至少T2.1.2=167ms时间内,上电起来稳定后,将strap pin配置完成。在上电过程中,strap pin是默认状态的,等上电起来,reset拉高之后再对其进行配置。

  • 感谢你的答复;

    项目暂停,上述方法,待项目继续后进行尝试,相应结果我再回复到这里;

  • 哦好的,后续有什么问题,可在这里直接跟进或者重新建个新帖。